主题中讨论的其他器件:TPS22965、
大家好、


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、


您好!
感谢您使用 E2E! 请在下面找到我的反馈和问题。

谢谢。
Brenda
您好、Brenda:
感谢您的快速响应、请找到的以下图像

黄色表示 GPO2、蓝色表示 Buck2 (DVVD_1.8V)

蓝色是 VSYS、 黄色是 Buck2 (DVVD_1.8V)。
PMIC 正在尝试上电并进入睡眠模式。
谢谢。此致、
Chakri
您好、Brenda:
您能通过产品说明书第30页在以下问题上为我们提供帮助吗
"如果由于电源轨上未屏蔽的故障而导致序列中断、则器件会断电。 TPS65219再尝试加电两次。 如果这两次重试均未能进入活动状态、器件将保持初始化状态、直到 VSYS 重新上电。 虽然建议将此重试计数器保持活动状态、但可以通过设置 INT_MASK_UV 寄存器中的位 MASK_RETRY_COUNT 来禁用该计数器。 要禁用重试计数器、请设置 INT_MASK_UV 寄存器中的位 MASK_RETRY_COUNT。 设置后,设备将尝试无限重试。"
根据观察结果使设备处于初始状态,请帮助使设备处于活动状态。
谢谢。此致、
Chakri
您好!
感谢您分享示波器捕获! 这些显示 PMIC 在启用 BUCK2大约20ms 后关断其电源轨。 如果我们将这些 数据与 TRM (参见以下链接中的第8页)上的上电序列进行比较、会发现该数据与 Buck2和 nRSTOUT 之间的时序相匹配。 因此、我们可以说、问题在 PMIC 完成上电序列后、nRSTOUT 变为高电平之后立即开始出现。
TPS65219 04. TRM: TPS6521904技术参考手册(修订版 A)
以下是我的问题:
谢谢。
Brenda