This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521904RHBR

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229786/tps65219-tps6521904rhbr

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TPS22965

大家好、

我们正在研发"TPS6521904RHBR"以通过 DDR4为 AM6X 处理器供电、由于 PMIC 不工作、我们无法为处理器供电、  
以下是测试观察结果。
EN/PB/VSENSE --> 通过 SW 选项进行上拉(高3.3V)
模式/重置-------- 是上拉(高3.3V)
MODE/STBY (模式/待机)-------- 是上拉(高3.3V)
GPIO2 ---------------- 是10K 上拉电阻  
 我们已经观察到 GPIO2信号仍然为低电平、而 PMIC 输出电压均为0V、
根据数据表、器件的标记应如下所示
我们看到器件上标记了 P219XX,我们对 NVM 负载有疑问,因为我们在这一 PMIC 电源序列的第一步没有观察到 GPIO2 High。
请查看随附的 PMIC 原理图。 请 告诉我需要任何其他信息。
谢谢。此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 请在下面找到我的反馈和问题。

    • "P219XX"是一种用于预生产样片的通用顶部标记。 一旦发布了 TPS6521904、生产材料就会 在数据表上具有顶部标记。  

    • TPS6521904上的所有降压转换器都配置为准固定频率和高带宽。 此配置需要最低30uF 的本地电容(通常使用47uF)。 Buck3在原理图中显示为14uF (0.1uF+4.7uF+10uF)。    

    • LDO3/LDO4共享同一个输入引脚、并且需要 PVIN_LDO34上的典型值为4.7uF

    • 这些只是观察结果、但不应阻止 PMIC 上电。 您是否可以共享显示以下信号的上电序列:
      • VSYS (VCC_3.3V_EXT)
      • GPO2 (PMIC_TPS22965_EN)
      • 降压2 (DVVD_1.8V)

    谢谢。

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的快速响应、请找到的以下图像   

    • VSYS (VCC_3.3V_EXT)
    • GPO2 (PMIC_TPS22965_EN)
    • 降压2 (DVVD_1.8V)

      

    • 蓝色探针为 VSYS、黄色探针为 GPO2

    黄色表示 GPO2、蓝色表示 Buck2 (DVVD_1.8V)

    蓝色是 VSYS、 黄色是 Buck2 (DVVD_1.8V)。

    PMIC 正在尝试上电并进入睡眠模式。

    谢谢。此致、

    Chakri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    您能通过产品说明书第30页在以下问题上为我们提供帮助吗

    "如果由于电源轨上未屏蔽的故障而导致序列中断、则器件会断电。 TPS65219再尝试加电两次。 如果这两次重试均未能进入活动状态、器件将保持初始化状态、直到 VSYS 重新上电。 虽然建议将此重试计数器保持活动状态、但可以通过设置 INT_MASK_UV 寄存器中的位 MASK_RETRY_COUNT 来禁用该计数器。 要禁用重试计数器、请设置 INT_MASK_UV 寄存器中的位 MASK_RETRY_COUNT。 设置后,设备将尝试无限重试。"

    根据观察结果使设备处于初始状态,请帮助使设备处于活动状态。

    谢谢。此致、

    Chakri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享示波器捕获! 这些显示 PMIC   在启用 BUCK2大约20ms 后关断其电源轨。 如果我们将这些 数据与 TRM (参见以下链接中的第8页)上的上电序列进行比较、会发现该数据与 Buck2和 nRSTOUT 之间的时序相匹配。  因此、我们可以说、问题在 PMIC 完成上电序列后、nRSTOUT 变为高电平之后立即开始出现。  

    TPS65219 04. TRM: TPS6521904技术参考手册(修订版 A)

    以下是我的问题:

    • 您是否看到其余 PMIC 电源轨也属于此类系统? 它们是否打开几毫秒、然后再次关闭?
    • 如何驱动处理器上的 MCU_PORz?
    • 是否未使用 LDO2? 是否可以确认 R292未安装?
    • Buck1开启几毫秒后的输出电压是多少?  
    • 能否通过 E2E 私人消息将完整的原理图分享给我们?

    谢谢。

    Brenda