This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431

Guru**** 689380 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229920/tl431-tl431

器件型号:TL431

您好!  

我将使用 TL431电路来稳定升压电路输出 (12V~15V、升压设置12V) TL431电路如下所示。

有了直流电源、它就能工作。 我现在计划将其连接到升压输出、升压 Vout 的纹波是否会损坏 TL431?

 升压输出为11.83V、在12.1V 时、纹波 p-p 为450mV (频率为15K、SAW 波形)。  

0.01uf 电容是否保护 TL431? 还是需要增加额外的保护?

此外、我还在升压输出和 TL431输入之间放置了一个 LC 滤波器(4.7uH/10uF)、滤波器是否会影响 TL431功能?

谢谢。

此致。

曹昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、张  

    Vo (最大值)= Vi (Batt_min)- Imin*R - Vbe

    其中 VO (max)=器件可支持的最大输出电压  

    Imin = TL431所需的最小阴极电流(1mA)

    R = TL431阴极和电源之间的电阻器  

    您需要更改 R1和 R2以确保您的设计符合 VOMAX 标准。  

    此拓扑中还有一个适合您的情况的问题。 您需要较低的 R (电源电阻)来最大限度地提高输出、但在 IKA 中、输入电压的450mV 变化会导致10mA 的变化[为47欧姆]、因此图片中也会出现阻抗误差、这会影响 O/p 精度。  

    因此、我建议增大升压电源(如果可以)并相应地选择 R1和 R2的值。  

    请告诉我,如果你有更多的油炸玉米粉饼。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Traillokya:

    我遇到了另一个问题。 请参阅下面的原理图。

    我设置了升压 Vout=13.53V 和 TL431 Vout 12.5V、但两者都有变化。

    {BOOST Vout (min)- TL431 Vout (max)}/30 Ω 必须确保能够驱动 Q1。

    升压 Vout (max - TL431 Vout (min) 确定了30 Ω 电阻的额定功率和流经 TL431 AK 的电流。

    我尝试了不同的升压 Vout 设置和 TL431 Vout 设置以及电阻值、原理图似乎是唯一的选择。 但 TL431很热。尽管它的额定电流为100mA (我确实烧了一些 TL4310。

    我认为使用 TL431 SOT89封装、但它的额定电流也是100mA。  

    非常感谢任何建议。

    非常感谢。

    此致。

    转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、张  

    我相信您的升压输出大约在13V 至14V 之间变化。  

    TL431的阴极电压将大约为11.8V。 让我们 增加一些额外 GB、并考虑到阴极时的最大电压为12V。

    在这种情况下、您的电压余量 将在1V 至2V 之间大约变化。  

    您可以放置一个 ∼700欧姆的电阻器、这将为您提供大约1.4mA 到3mA 的电流摆幅。  对于较大的电流摆幅、精度会很差。  

    回到您的问题-我们已经提供了 JEDEC 标准的热性能信息。 您的电路板中的热阻可能较高、结温超过最大结温(150C)、因此您发现了故障。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Traillokya:

    您会说< TL431的阴极电压将大约为11.8V…  >。 似乎我必须将上基准电阻器连接到 NPN 开关发射极。 然后、我应该重新计算基准电阻器。

    您能告诉我将700欧姆电阻器放在哪里吗?

    现在我的原型正在工作。 但我担心的是、在生产中有太多的参数变化。 尽管我计算最坏的情况、但可能忽略了一些东西。   

    您能引导我找到什么吗 。 我烧毁了几个 TL431,我认为要么电流超过限制(>100mA)或热故障(我手动焊接所有部件在一个 Hector 板,最终我在431阳极引脚上添加更多的焊料。 我认为在 PCB 中、我需要在阳极上添加更多的铜。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、张  

    R5+R6 为30欧姆、因此电流变化约为30至60mA。  这是一种很大的变化、会影响输出的精度。 您可以将电阻增加到600-700欧姆左右、电流变化将低得多- 1.5mA 至3mA。  

    是的、添加铜会有所帮助。 同样、更好的方法是增加( R5+R6 )。

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Trailokya:

    不能增加 R5/R6值。 如果升压 Vout 设置为13.5V (从13.009V 到14.068V 变化)并且 TL431 Vout 设置为12.5V (从12.238V 到12.768V 变化)、因为基准电压容差和电阻容差。

    升压输出电压(最小值)不能低于 TL431 (最大值)、 输出电压(最小值) - TL431 (最大值)>0。 必须有一定的电流才能驱动 Q2和 TL431 AK。 在本例中、它是 (13.009V-12.768V)/30=8mA。 我尝试了多个升压 Vout 和 TL431 Vout 设置、只有这一个可以正常工作、8mA 没有过多裕度。

    另一方面、 Vout (max) - TL431 (min) 会产生流经30 Ω 电阻器的大电流。 在本例中、它是 (14.068V-12.238) V/30=61mA。

    为了避免因组件差异而导致大规模生产出现问题、我别无选择。

    现在、我似乎只有 TL431热问题、我想我所能做的就是为阳极引脚布局一个较大的覆铜区。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张  

    我在您的电路中漏掉了一个错误  

    R7应连接 TL431基准电压与 NPN 发射极之间 (您可以参考第一张图片、其中 R1连接到 NPN 发射极)

    在你的电路中、输出会有很大的变化、因为它是12.5 + Vbe、且 Vbe 变化约为2.3mV/C  

    请更改您的电路。 现在、阴极电压将为11.8、您可以使用大电阻器、以便对电流进行良好控制。 不要让它的摆幅超过5-6 mA、否则会影响更高 VKA 的精度。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、那么我无法获得 TL431阴极的确切电压、并且无法精确确定 R5/R6的值。 但不同之处在于 Q1基极-发射极压降、根据 ZXt1053AK 数据表、 该压降为0.8V~1V (0.2V 差异将对 R5/R6的确定值产生重大影响。 但 R5/R6上的电压仍然会有很大的波动。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、张  

    这是不正确的。 电压由基准引脚调节,Vout 将稳定在12.5V。 阴极引脚可以处理电流、但电压确实是由 R1和 R2电阻值设置的。  

    晶体管将共享额外的负载。  

    在您的情况下、输出值将是 Vout (TL431的输出电压、由 REF 引脚调节)+Vbe (未稳压)。 因此摆幅会很大。  请 更换马戏团。

    此致

    Trailokya