您好!
我将使用 TL431电路来稳定升压电路输出 (12V~15V、升压设置12V) TL431电路如下所示。

有了直流电源、它就能工作。 我现在计划将其连接到升压输出、升压 Vout 的纹波是否会损坏 TL431?
升压输出为11.83V、在12.1V 时、纹波 p-p 为450mV (频率为15K、SAW 波形)。
0.01uf 电容是否保护 TL431? 还是需要增加额外的保护?
此外、我还在升压输出和 TL431输入之间放置了一个 LC 滤波器(4.7uH/10uF)、滤波器是否会影响 TL431功能?
谢谢。
此致。
曹昌