This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:辅助绕组和 Vcc 问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229042/ucc28700-aux-winding-and-vcc-question

器件型号:UCC28700

您好、TI 专家!

我有一个关于 UCC28700的问题。

1.为什么 VDD 连接到 VBLK 和 VAUX。 Vcc 上电顺序是什么?

2、为什么我们需要使用该二极管? 该二极管的功能是什么? 我们能否将其删除?

3.什么是 鉴别器和采样器? 这是模拟电路还是数字电路制造的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 VDD 通过电阻器连接到 VBLK 以提供初始启动电流、但在初始启动加电后、 流入 VDD 的电流会高得多、因此、为避免高功率损耗、电阻值较高并且无法维持 VDD 所需的偏置电流、然后通过 Vaud 来解决该问题。

    2二极管用于根据 VDD 的要求将辅助电压整流为直流电压。

    3鉴别器是一个模拟电路、用于帮助感测和过滤 VS 信号、以确定 Vout 和其他几个监测参数。 产品说明书第13页提供了详细的检测说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请查看我的以下评论、

    1. Vblk 上电后不给 Vdd 提供电流、你是说这个吗?

    2.二极管只在开关关闭时传导、接通怎么样? 如何确保该二极管始终可以导通?

    3.关于 鉴别器,我仍然对如何工作感到困惑,你对这种电路有更清晰的认识吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.上电后、如果通过电阻器对 Vbulk 进行偏置、则相关的功率损耗比通过辅助绕组高得多。 因此设计旨在偏置辅助和电阻器电流、该电流不足以偏置 IC。

    2.当点所示的 VAUX 极性为正时,二极管导通,当该点为负时,二极管关断。

    3.第13页和第14页的描述是关于鉴别器如何工作的机制。 根据图13至15、请描述您认为需要获得额外说明的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    1.明白了。

    2.我的意思是、如果点为负、然后二极管关断、当二极管关断时、如何为 VDD 供电? 因为您说过 Vbulk 无法向 Vdd 提供足够的电流。

    3.您能告诉我 在模拟电路中鉴频器是什么样的吗? 这是我第一次使用这种 IC、所以我 不熟悉 鉴别器。  

    我 在方框图中没有看到鉴别器。

    4.您有 SIMPLIS 仿真文件吗? 我只找到 SPICE、但我只能使用 SIMPLIS

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.当二极管关闭时, CDD 储存的能量会偏置 IC。 CDD 会在二极管导通时充电。

    3、了解鉴别器的最佳方法是了解数据手册中的图13到图15、以便您使用 IC。 无论什么情况、您都必须首先了解这三个数字才能了解 IC 的工作原理。

    鉴频器基于模拟、但使用一些数字术语来描述则更容易。

    4.该 IC 同时有 TINA 和 Spice、您也可以使用其中任何一种。 用于运行 TINA 或 PSpice 的软件均可免费使用、可从 TI.com 下载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    2.我明白了。

    4.我明白了。

    3、据我了解、当电流为零时、IC 可以检测到绕组电压、而不考虑第二个副作用。

    但是、根据图14、如何准确地计算 TLK 复位、Tsmpl、TDM 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLK 的计算并非基于典型应用设置消隐时间。

    TSMPL 是指 VS p-p 在特定范围100mV 内、然后 TSMPL 计时器启动、如果 VS 始终处于100mV p-p 范围内、则约为200ns、 然后在200ns 的末尾、IC 采样器将对该时间点 VS 值进行采样作为阈值、然后鉴别器才会等待 VS 检测到滚降、而采样值为0.5V 至0.75V、 然后、采样值被视为次级侧输出电压、然后将此电压与 VS 分压器进行比较以确定下一个脉冲终止阈值(峰值电流变化或 Fsw 变化、取决于控制律的位置、图15)。

    未计算 TDM、但=上述两项加法、而最大 TDM 约为0.425。 如果 TDM 达到0.425、则鉴频器会调整每个周期的占空比、以使 TDM = 0.425不再增加。 因此、此 IC 只能在 DCM 至临界导通模式下运行(进入连续导通模式之前的最后一个 DCM、即 CCM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请查看我的以下评论。

    您说的是、如果 VS 电压在200ns 后保持在100mV 峰峰值以内、那么此时的电压将被采样、 然后有一个等待期、直到 VS 电压进一步下降约0.5V 至0.75V、此时 VS 电压被视为次级侧输出电压? 这种理解是否正确? 如果是、为什么需要将此电压与 VS 分压器进行比较? 此电压与从 VS 分压器获得的电压是否相同? 您能举个例子吗?

    不进入 CCM 模式是因为 TDM 时间必须始终大于0.425的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    100mV 峰峰值。 分压器的 VS 电压设置如何实现稳压、将分压器电压与约4V 的内部基准电压进行比较、以决定次级侧输出电压是否处于稳压状态。

    TDM 最大值0.425是 IC 不会在 CCM 中运行的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    关于您的评论、"鉴频器只需等待 VS 检测到一个滚降而采样值大约为0.5V 至0.75V、然后该采样值被视为次级侧输出电压、然后再将该电压与 VS 分压器进行比较以确定下一个脉冲终止阈值"

    1. 如果 VS 采样即时值、为什么 鉴频器需要  等到 VS 检测到滚降、而采样值约为0.5V 至0.75V? 为什么即时值不能是 次级侧输出电压?

    2."在将此电压与 VS 分压器进行比较以确定下一个脉冲终止阈值后"、在本内容中、此电压与 VS 分压器电压之间有何差异? 您能否使用一个让我更容易理解的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这是一个确定 TDM 结束时间与辨别器的采样值一起决定下一个周期操作的过程,例如 TDM 是否达到0.452,使用哪个部分律等

    2.假设 VS 分压器的值为3.8V、与内部基准电压4V 相比、意味着峰值电流需要增加、或者如果峰值电流已经达到最大值、则 Fsw 需要增加。 如果 VS 分压器值为4.1V、则需要降低 FSW、或者需要降低峰值电流、具体取决于控制律的哪一部分(图15)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢你的帮助。

    如果我有其他问题、我会想出一个新问题。