您好、TI 专家!
我有一个关于 UCC28700的问题。
1.为什么 VDD 连接到 VBLK 和 VAUX。 Vcc 上电顺序是什么?

2、为什么我们需要使用该二极管? 该二极管的功能是什么? 我们能否将其删除? 
3.什么是 鉴别器和采样器? 这是模拟电路还是数字电路制造的? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1 VDD 通过电阻器连接到 VBLK 以提供初始启动电流、但在初始启动加电后、 流入 VDD 的电流会高得多、因此、为避免高功率损耗、电阻值较高并且无法维持 VDD 所需的偏置电流、然后通过 Vaud 来解决该问题。
2二极管用于根据 VDD 的要求将辅助电压整流为直流电压。
3鉴别器是一个模拟电路、用于帮助感测和过滤 VS 信号、以确定 Vout 和其他几个监测参数。 产品说明书第13页提供了详细的检测说明。
您好、Hong:
1.明白了。
2.我的意思是、如果点为负、然后二极管关断、当二极管关断时、如何为 VDD 供电? 因为您说过 Vbulk 无法向 Vdd 提供足够的电流。
3.您能告诉我 在模拟电路中鉴频器是什么样的吗? 这是我第一次使用这种 IC、所以我 不熟悉 鉴别器。
我 在方框图中没有看到鉴别器。 
4.您有 SIMPLIS 仿真文件吗? 我只找到 SPICE、但我只能使用 SIMPLIS
插孔
您好!
2.当二极管关闭时, CDD 储存的能量会偏置 IC。 CDD 会在二极管导通时充电。
3、了解鉴别器的最佳方法是了解数据手册中的图13到图15、以便您使用 IC。 无论什么情况、您都必须首先了解这三个数字才能了解 IC 的工作原理。
鉴频器基于模拟、但使用一些数字术语来描述则更容易。
4.该 IC 同时有 TINA 和 Spice、您也可以使用其中任何一种。 用于运行 TINA 或 PSpice 的软件均可免费使用、可从 TI.com 下载。
您好!
TLK 的计算并非基于典型应用设置消隐时间。
TSMPL 是指 VS p-p 在特定范围100mV 内、然后 TSMPL 计时器启动、如果 VS 始终处于100mV p-p 范围内、则约为200ns、 然后在200ns 的末尾、IC 采样器将对该时间点 VS 值进行采样作为阈值、然后鉴别器才会等待 VS 检测到滚降、而采样值为0.5V 至0.75V、 然后、采样值被视为次级侧输出电压、然后将此电压与 VS 分压器进行比较以确定下一个脉冲终止阈值(峰值电流变化或 Fsw 变化、取决于控制律的位置、图15)。
未计算 TDM、但=上述两项加法、而最大 TDM 约为0.425。 如果 TDM 达到0.425、则鉴频器会调整每个周期的占空比、以使 TDM = 0.425不再增加。 因此、此 IC 只能在 DCM 至临界导通模式下运行(进入连续导通模式之前的最后一个 DCM、即 CCM)。
您好、Hong:
请查看我的以下评论。
您说的是、如果 VS 电压在200ns 后保持在100mV 峰峰值以内、那么此时的电压将被采样、 然后有一个等待期、直到 VS 电压进一步下降约0.5V 至0.75V、此时 VS 电压被视为次级侧输出电压? 这种理解是否正确? 如果是、为什么需要将此电压与 VS 分压器进行比较? 此电压与从 VS 分压器获得的电压是否相同? 您能举个例子吗?
不进入 CCM 模式是因为 TDM 时间必须始终大于0.425的原因吗?
您好、Hong:
关于您的评论、"鉴频器只需等待 VS 检测到一个滚降而采样值大约为0.5V 至0.75V、然后该采样值被视为次级侧输出电压、然后再将该电压与 VS 分压器进行比较以确定下一个脉冲终止阈值"
1. 如果 VS 采样即时值、为什么 鉴频器需要 等到 VS 检测到滚降、而采样值约为0.5V 至0.75V? 为什么即时值不能是 次级侧输出电压?
2."在将此电压与 VS 分压器进行比较以确定下一个脉冲终止阈值后"、在本内容中、此电压与 VS 分压器电压之间有何差异? 您能否使用一个让我更容易理解的示例?
您好!
1.这是一个确定 TDM 结束时间与辨别器的采样值一起决定下一个周期操作的过程,例如 TDM 是否达到0.452,使用哪个部分律等
2.假设 VS 分压器的值为3.8V、与内部基准电压4V 相比、意味着峰值电流需要增加、或者如果峰值电流已经达到最大值、则 Fsw 需要增加。 如果 VS 分压器值为4.1V、则需要降低 FSW、或者需要降低峰值电流、具体取决于控制律的哪一部分(图15)