请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 主题中讨论的其他器件: LM5156
您好!
我想看看是否可以将 FET 等多个电阻器和开关器件连接到 RT 引脚、
并通过控制开关器件来控制开关频率。
您能否告诉我 LM5155的 RT 引脚上器件内部的电路配置?
此致、
Katsuya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Katsuya:
感谢您关注 LM5155。
LM5155的开关频率可在运行期间动态更改。
有关器件内部的所有数据都通过数据表中的方框图显示。
实际上、可将多个电阻器和 FET 连接至 RT 引脚以相应地对 FSW 进行编程。
如果您对用于降低 EMI 噪声的扩频应用感兴趣、我还建议查看同一产品系列中的 LM5156、因为该器件已实现此功能。
我希望这可以回答您的问题。
此致、
Niklas