This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM5155通过 RT 引脚控制开关频率

Guru**** 2512795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230536/lm5155-lm5155-switching-frequency-control-by-rt-pin

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5156

您好!

我想看看是否可以将 FET 等多个电阻器和开关器件连接到 RT 引脚、

并通过控制开关器件来控制开关频率。

您能否告诉我 LM5155的 RT 引脚上器件内部的电路配置?

此致、

Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    感谢您关注 LM5155。

    LM5155的开关频率可在运行期间动态更改。
    有关器件内部的所有数据都通过数据表中的方框图显示。
    实际上、可将多个电阻器和 FET 连接至 RT 引脚以相应地对 FSW 进行编程。

    如果您对用于降低 EMI 噪声的扩频应用感兴趣、我还建议查看同一产品系列中的 LM5156、因为该器件已实现此功能。

    我希望这可以回答您的问题。

    此致、
    Niklas