This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:PSRR

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227621/tps7b7702-q1-psrr

器件型号:TPS7B7702-Q1

大家好、

您能否告知 TPS7B7702-Q1的 PSRR 性能?

1.您能否提供图9的测试条件(尤其是输出电压)? PSRR TPS7B770x-Q1已在数据表中?

2.如果可能的话,你能给我以下条件的 PSRR 吗?   VIN=14V、Vout=8V、Cout=10uF、Iout=150mA 和200mA

PSRR 是否会随环境温度而变化?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji:

    当 Iout 为100mA 且 Cout 为2.2uF 时、设计指定的 PSRR 在100Hz 时为73dB。

    1.图9上的测试条件为 Vin =14V、Iout = 10mA。 Vout 对 PSRR 的影响很小、Vout 越低 PSRR 越高。

    2.我们没有所列条件的 PSRR 值。 不过、如果没问题、我可以在实验室做一些测量、下周前与您联系。

    3.除非器件在接近压降的位置运行、否则环境温度的变化不会直接对 PSRR 产生影响。  

    此致!

    尤尼兹·托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias-san:

    感谢您的及时响应。  

    对于#2,是的,非常感谢您在所要求的条件下测量 PSRR。 我会在下个星期之前等待它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsuji-San,

    我能够按照使用我们的 TPS7B7702EVM 请求的规格进行 PSRR 测量。 以下是结果和测试条件。 请注意、这里有四种不同的测量方式、因为该 EVM 在输出端具有一个电感器、并希望显示在您的应用中没有电感器的情况下的差异。 如果有任何问题、敬请告知。

    此致!

    尤尼兹·托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias-san:

    感谢您的测量、

    此致、