大家好、
您能否告知 TPS7B7702-Q1的 PSRR 性能?
1.您能否提供图9的测试条件(尤其是输出电压)? PSRR TPS7B770x-Q1已在数据表中?
2.如果可能的话,你能给我以下条件的 PSRR 吗? VIN=14V、Vout=8V、Cout=10uF、Iout=150mA 和200mA
PSRR 是否会随环境温度而变化?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否告知 TPS7B7702-Q1的 PSRR 性能?
1.您能否提供图9的测试条件(尤其是输出电压)? PSRR TPS7B770x-Q1已在数据表中?
2.如果可能的话,你能给我以下条件的 PSRR 吗? VIN=14V、Vout=8V、Cout=10uF、Iout=150mA 和200mA
PSRR 是否会随环境温度而变化?
此致、
您好、Shinji:
当 Iout 为100mA 且 Cout 为2.2uF 时、设计指定的 PSRR 在100Hz 时为73dB。
1.图9上的测试条件为 Vin =14V、Iout = 10mA。 Vout 对 PSRR 的影响很小、Vout 越低 PSRR 越高。
2.我们没有所列条件的 PSRR 值。 不过、如果没问题、我可以在实验室做一些测量、下周前与您联系。
3.除非器件在接近压降的位置运行、否则环境温度的变化不会直接对 PSRR 产生影响。
此致!
尤尼兹·托比亚斯
你好,Tsuji-San,
我能够按照使用我们的 TPS7B7702EVM 请求的规格进行 PSRR 测量。 以下是结果和测试条件。 请注意、这里有四种不同的测量方式、因为该 EVM 在输出端具有一个电感器、并希望显示在您的应用中没有电感器的情况下的差异。 如果有任何问题、敬请告知。
此致!
尤尼兹·托比亚斯