请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 大家好!
对于工程、我必须设计具有以下特征的直流/直流转换器:
-输入电压:39V/56V
-输出电压:32V 10a.
为此、我使用 LM5088MH-1。 我第一次漏掉了设计中的一点、当我的电荷高于4.5A (我使用有源充电)时、电路的输出会下降(1V)。 因此、我更加小心地重新设计电路、以减少所有问题。 但今天、在5/6A 之间、电路烧断。 我不知道哪个元件会烧坏(PCB 或元件上看不到任何信息)我只是知道输入、接地和晶体管与电感器之间的规划之间存在短路。 我是否又错过了我的电路上的一些东西? 您可以在下面看到我的原理图、BOM 和板布局。
/resized-image/__size/1178x623/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5344.bom.png
感谢您的帮助!