This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:当充电电流超过4.5A 时、LM5088MH-1出现问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221274/lm5088-problem-with-lm5088mh-1-when-more-than-4-5a-charge

器件型号:LM5088

大家好!

对于工程、我必须设计具有以下特征的直流/直流转换器:

-输入电压:39V/56V
-输出电压:32V 10a.

为此、我使用 LM5088MH-1。 我第一次漏掉了设计中的一点、当我的电荷高于4.5A (我使用有源充电)时、电路的输出会下降(1V)。 因此、我更加小心地重新设计电路、以减少所有问题。 但今天、在5/6A 之间、电路烧断。 我不知道哪个元件会烧坏(PCB 或元件上看不到任何信息)我只是知道输入、接地和晶体管与电感器之间的规划之间存在短路。 我是否又错过了我的电路上的一些东西? 您可以在下面看到我的原理图、BOM 和板布局。

/resized-image/__size/1545x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/schematic_5F00_LM5088MH.png

/resized-image/__size/1178x623/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5344.bom.png

/resized-image/__size/1100x803/__key/communityserver-discussions-components-files/196/brd_5F00_LM5088mh.png

/resized-image/__size/1097x804/__key/communityserver-discussions-components-files/196/brd_5F00_LM5088mh_5F00_top.png

/resized-image/__size/1104x804/__key/communityserver-discussions-components-files/196/brd_5F00_LM5088mh_5F00_layer2_5F00_gnd.png

/resized-image/__size/1107x804/__key/communityserver-discussions-components-files/196/brd_5F00_LM5088mh_5F00_layer3_5F00_power.png

/resized-image/__size/1095x805/__key/communityserver-discussions-components-files/196/brd_5F00_LM5088mh_5F00_botom.png


感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ludovic  

    我认为我们应该知道哪个组件已损坏。 通常、工程师可以使用红外摄像头或温度测量来找到损坏的元件、因为损坏的元件比其他元件的温度更高。  

    -EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL