您好!
客户正在使用 BQ25173为超级电容器充电。
在㎂引脚上没有电压时、一个反向电流流向 OUT / FB / PG / STAT 引脚、从而导致泄漏。(3.6V 时为3.5 μ A)
CE:高, IN:0V (VSUB 未连接)
BQ25173的消耗电流在条件下是否正常?
请检查客户的原理图是否有问题。
如果 BQ25173消耗电流正常、请推荐具有低消耗电流的产品。
GLBE: GCX10030


* R75连接0欧姆。 *
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户正在使用 BQ25173为超级电容器充电。
在㎂引脚上没有电压时、一个反向电流流向 OUT / FB / PG / STAT 引脚、从而导致泄漏。(3.6V 时为3.5 μ A)
CE:高, IN:0V (VSUB 未连接)
BQ25173的消耗电流在条件下是否正常?
请检查客户的原理图是否有问题。
如果 BQ25173消耗电流正常、请推荐具有低消耗电流的产品。
GLBE: GCX10030


* R75连接0欧姆。 *
您好、Bill、
感谢您的支持。
客户需要极低的泄漏电流。
请分享应用电路。
你好
请参阅所附的电路、该电路将使用 P 型 MOSFET 在分压器网络/FB 引脚中进行切换。
注-- FB 引脚上的最大电压为5.5V。 适用于您的应用、但电池节数越多、需要使用不同的栅极驱动器。