This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:泄漏问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227980/bq25173-leakage-question

器件型号:BQ25173

您好!

客户正在使用 BQ25173为超级电容器充电。

在㎂引脚上没有电压时、一个反向电流流向 OUT / FB / PG / STAT 引脚、从而导致泄漏。(3.6V 时为3.5 μ A)

CE:高, IN:0V (VSUB 未连接)

BQ25173的消耗电流在条件下是否正常?

请检查客户的原理图是否有问题。

如果 BQ25173消耗电流正常、请推荐具有低消耗电流的产品。

GLBE: GCX10030

* R75连接0欧姆。 *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25173 OUT 引脚可实现非常低的漏电流、典型值为350nA。   

    但是 FB 引脚的分压器会消耗额外的电流、FB 引脚本身也会消耗电流。   

    如果需要非常低的泄漏电流、则需要断开分压器网络和 FB 引脚。  我们有一个可实现这一点的应用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的支持。

    客户需要极低的泄漏电流。

    请分享应用电路。

    sr.cho@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅所附的电路、该电路将使用 P 型 MOSFET 在分压器网络/FB 引脚中进行切换。   

    注-- FB 引脚上的最大电压为5.5V。  适用于您的应用、但电池节数越多、需要使用不同的栅极驱动器。

    e2e.ti.com/.../BQ25173-FB-pin-MOSFET-App-ckt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    FB 引脚泄漏电流:0.7uA  

    PG 和 STAT 引脚 漏电流: 2.4 μ A

    客户电路有一个连接到 OUT (VCAP)的 PG 和 STAT 引脚上拉电阻。

    改进电路仅将 TPS7B8133用于 STAT 上拉。

    对 STAT 上拉使用 OUT 电压(VCAP)似乎会影响漏电流。

    上拉电压是否应使用外部电压来实现低漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "上拉电压是否应使用外部电压来实现低漏电流?" -- Bill J - 是,如果客户希望尽可能降低泄漏电流。