This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069的浪涌和噪声对策(尤其是 VIN 感应电压)

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, LM5069, LM5069EVM-627, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227904/lm5069-surge-and-noise-countermeasures-for-lm5069-especially-vin-sense-voltage

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TPS2663、TPS2660

尊敬的专家:

我的客户对 LM5069很感兴趣并有问题。

他们想了解 有关浪涌和噪声对策的信息。

——

我们计划在我们的应用中执行 EMC 测试、例如雷击浪涌测试。
我们正在考虑将 LM5069用于该项目。

根据数据表、当 VIN 检测端子之间的电压超过55mV 时、FET 将关断、电流将切断。
55mV 是一个非常小的电压、我担心它可能容易受到噪声的影响。

此时、不应使用噪声错误检测 VIN 检测端子之间的电压并关闭 FET。

下面列出了需要满足的标准
EN61000-6-2
EN61000-4-2
符合 EN61000-4-3标准
符合 EN61000-4-4标准
EN61000-4-5标准
EN61000-4-6
EN61000-4-8

您能告诉我们浪涌和噪声对策的材料吗?
参考设计将会很有帮助。

关于浪涌、我可以在 LM5069EVM-627中找到说明、如果您有更详细的信息、请提供。

至于噪音、我认为有必要安装一个外部滤波器。
但在 LM5069的相关材料中找不到。
您能提供相关的应用手册吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    感谢您的联系!

    TIDA https://www.ti.com/lit/ug/tidu415/tidu415.pdf 提供了更多信息。 我们需要 LM5050等反向电流阻断控制器来提供可靠的浪涌保护解决方案。

    系统规格(电压、电流)和最终应用是什么?

    TPS2663是针对浪涌保护进行了更优化的解决方案。 该器件可处理所有瞬变、并可通过并联器件来扩展以适应更高的电流、如应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaf13/slvaf13.pdf 中所述 

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复和发送应用手册。

    我确认了应用手册(tidu415)。
    没有提到噪音标准。
    是否可以认为可以满足 EN61000-4-1至 EN41000-4-8标准?
    换句话说、VIN 和 SENSE 之间的电压是否不会由于外部噪声而超过55mV 并保持运行?

    客户规格为
    输入电压为22-26V
    输出电流为8A

    TPS2660具有内置 FET 且易于使用、但额定电流不足。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    我们评估三个最常见的测试:系统 ESD 抗扰度(IEC 61000-4-2)、电气快速瞬变抗扰度(EFT)(IEC 61000-4-4)和 https://www.ti.com/lit/an/slva711/slva711.pdf 中定义的雷电/浪涌抗扰度(IEC 61000-4-5) 

    似乎其他 标准 与 EMI 相关、我们的器件不会 像电源开关转换器那样执行连续开关、因此 EMI 可通过我们的器件。

    换句话说,VIN 和 SENSE 之间的电压是否会由于外部噪音而不会超过55mV 并保持运行?

     对于噪声瞬态(EFT、浪涌)、VIN 和 SENSE 之间的电压将超过55mV、并会由于断路器事件而关断 MOSFET。 为了在此间隔期间支持负载、我们需要在输出端缓冲电容。  

    客户规格为
    输入电压为22-26V
    输出电流为8A

    TPS2660具有内置 FET 且易于使用、但额定电流不足。

    [/报价]

    TPS2663支持6A、您可以并行使用两个器件、如应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaf13/slvaf13.pdf 中所述 

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复。

    您的评论

    我们评估三个最常见的测试:系统 ESD 抗扰度(IEC 61000-4-2)、电气快速瞬变抗扰度(EFT)(IEC 61000-4-4)和 https://www.ti.com/lit/an/slva711/slva711.pdf 中定义的雷电/浪涌抗扰度(IEC 61000-4-5) 

    ->是否对 LM5069EVM-627执行了这些测试、或这些是否获得了相同的结果?

    您的评论

     对于噪声瞬态(EFT、浪涌)、VIN 和 SENSE 之间的电压将超过55mV、并会由于断路器事件而关断 MOSFET。  

    -> 该注释是否表示执行电气快速瞬变抗扰度(EFT)(IEC 61000-4-4)、雷电/浪涌抗扰度(IEC 61000-4-5)时 MOSFET 关闭? 。

    TPS2663支持6A、您可以并行使用两个器件、如应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaf13/slvaf13.pdf 中所述 

    ->我会将您的建议与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    TIDA 设计、LM5069EVM-627和 TPS2663可以处理瞬变。 区别在于性能。 所有这些解决方案都会关闭瞬态输出、但 TPS2663会快速恢复、这有助于满足 A 类系统针对瞬态的性能要求  

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复。

    (1) A 类支持哪种标准? 是否指 IEC61000-3-2类?  

    (2) TPS2663如何检测电流?
    LM5069根据外部检测电阻的电势差进行判断、因此我想了解二者之间的区别。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    A 类系统性能 意味着该输出在所有瞬变条件下都是可靠的。  对于快速瞬变、LM5069将关闭输出、并需要较大的 COUT 以满足 A 类性能。

    以下信息来自第10页 https://www.ti.com/lit/an/slva711/slva711.pdf 

    TPS2663电子保险丝使用 FET 电流镜电路 以检测负载电流

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复。

    我理解 A 类的手段

    由于浪涌事件下具有快速开关功能、客户开始考虑使用 TPS2663。

    那么、让我们来看看该线程。

    然后我要问 TPS2663、您能继续提供支持吗?  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市