Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, LM5069, LM5069EVM-627, TPS2663
主题中讨论的其他器件:、 TPS2663、TPS2660
尊敬的专家:
我的客户对 LM5069很感兴趣并有问题。
他们想了解 有关浪涌和噪声对策的信息。
——
我们计划在我们的应用中执行 EMC 测试、例如雷击浪涌测试。
我们正在考虑将 LM5069用于该项目。
根据数据表、当 VIN 检测端子之间的电压超过55mV 时、FET 将关断、电流将切断。
55mV 是一个非常小的电压、我担心它可能容易受到噪声的影响。
此时、不应使用噪声错误检测 VIN 检测端子之间的电压并关闭 FET。
下面列出了需要满足的标准
EN61000-6-2
EN61000-4-2
符合 EN61000-4-3标准
符合 EN61000-4-4标准
EN61000-4-5标准
EN61000-4-6
EN61000-4-8
您能告诉我们浪涌和噪声对策的材料吗?
参考设计将会很有帮助。
关于浪涌、我可以在 LM5069EVM-627中找到说明、如果您有更详细的信息、请提供。
至于噪音、我认为有必要安装一个外部滤波器。
但在 LM5069的相关材料中找不到。
您能提供相关的应用手册吗?
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
新一市