This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:用于稳定性测试的 R1

Guru**** 2532480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230025/tps54302-r1-for-stability-testing

器件型号:TPS54302

您好、专家:

数据表中提到 "提供49.9 Ω 电阻 R1作为断开控制环路以进行稳定性测试的方便位置"、 我们需要在什么情况下断开 R1?

如何进行稳定性测试? 我们是否可以在大规模生产时更改为0欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、该 R1电阻器可以始终使用0欧姆、如果在 EVT 期间需要、只需将其改为20-50欧姆进行环路 PM/GM 测试、也可以在没有环路测试要求时将其移除。

    宇昌市