请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54302 您好、专家:
数据表中提到 "提供49.9 Ω 电阻 R1作为断开控制环路以进行稳定性测试的方便位置"、 我们需要在什么情况下断开 R1?
如何进行稳定性测试? 我们是否可以在大规模生产时更改为0欧姆?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
数据表中提到 "提供49.9 Ω 电阻 R1作为断开控制环路以进行稳定性测试的方便位置"、 我们需要在什么情况下断开 R1?
如何进行稳定性测试? 我们是否可以在大规模生产时更改为0欧姆?