This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:5V 和12V 输入电压下的 TPS54200DDC IR LED 电流驱动问题

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227650/tps54200-tps54200ddc-ir-led-current-driving-issue-with-5v-and-12v-vin

器件型号:TPS54200

我们在现有的两个设计中使用了燕屏 TPS54200DDC IR LED 驱动器电路。

  

所使用的 CKT 设计相同。

PWM 频率和电压(0-1.8V)也是相同的。

 

设计1:

VIN => 12V

观察结果: 此处的峰值电压 为100mV、这 符合数据表8.4.4 PWM 调光模式操作中所述。

波形: RSENSE 上的测量(R123-100 ME)

 

设计2:

VIN => 5V

观察结果 : 根据数据表8.4.4 PWM 调光模式操作,RSENSE 的峰值电压应为100mV。

波形: RSENSE 上的测量(R123-100 ME)

 

 

查询:

  1. 为什么 TPS54200DDC 在不同输入电压下的行为不同、因为工作电压为4.5V 至28V。
  2. 如果它在5V 电压下工作、会有什么限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!

    所以您使用的是 PWM 调光。 对吧?

    如果是这种情况、请注意、由于控制环路响应有限、为了获得相对线性的调光性能、建议的 PWM 信号频率应小于1kHz。 从示波器捕获可以看出、您的 PWM 频率大约为25kHz。

    请降低 PWM 频率、然后再试一次。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    请查看随附的 PWM 频率约为900Hz、占空比为20%的波形。

    是否预计红外 LED 感应电阻 RSENSE(R123-100 ME)会出现上述行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!

    我认为这不是正常的行为。

    • 请放大 C128、看看这是否有用。 请遵循  数据表中第9.2.1.2.4节"FB 引脚 RC 滤波器选择"的指导。
    • 您要驱动多少个 IR LED? 隔离?

    此致、

    周老师