This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:可以驱动 MOS 数量的问题。

Guru**** 2583785 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228439/lmg1205-question-for-the-number-of-mos-could-be-drived

器件型号:LMG1205

大家好、

当我使用此驱动器时、我想知道如何评估它的驱动能力? 如果我使用三个并联 MOS (低侧栅极)、那么 LMG1205是否有足够的功率驱动它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qianru、您好!

    感谢您与我们联系! 我将链接到另一篇帮助评估应用所需的最小驱动电流的 E2E 帖子: 链接到帖子。

    您可以使用此计算器工具输入电路信息、以确定您的应用所需的最小驱动电流。 由于您计划并联驱动3个 MOS、因此您需要为一个输出驱动的 FET 数量输入3。

    如果您对该工具有任何问题或对 LMG1205有任何其他问题、请随时联系我们!

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复!

    使用该计算器工具时、我发现 LMG1205数据表中的上升时间如下表所示:

    我选择了7ns、结果约为13A、这是否满足 LMG1205的设计要求? (我认为电流限制是10A 或其他电流?)。

    期待您的回复、非常感谢!

    此致!

    Qianru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qianru、您好!

    没问题! 您能否分享此应用的预期开关频率? 此外、是否需要7ns 的上升和下降时间?

    6A 实际上是我们的半桥栅极驱动器产品系列支持的最大电流额定值。 LMG1205的额定拉电流/灌电流能力为1.2A/5A。 根据开关频率、您或许能够延长上升/下降时间、从而降低电流要求。 选择低 Qg FET 还有助于尽可能减小驱动电流。 最后、如果需要快速上升/下降时间并且无法更换 FET、则可能需要减少驱动器每个输出所驱动的开关数量。

    请帮助确认应用的开关频率、并告诉我是否有任何其他问题我可以帮助回答!

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    切换频率大约为1MHz。 我选择了7ns、因为 LMG1205的数据表显示、这可以更改吗? (如何?)

    FET 的 Qg 在 Vgs=5.5V 时约为30nC、高于1.2A:  

    如果我在此表中写入正确的参数、LMG1205将无法使用。 是否可以建议使用相同尺寸的其他驱动程序?

    谢谢。

    Qianru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qianru、您好!

     TPS51604看起来最适合此项目、采用类似尺寸的封装。此半桥驱动器采用2mm x 2mm 封装(而不是1.8mm x 1.8mm)、并且看起来它可以支持远高于所需阈值的电流:

    要考虑的一个参数是30ns (典型值)的延长上升时间。 我们还有其他具有更短上升/下降时间和更高驱动强度能力的驱动器、例如 UCC27211A、但这些驱动器将具有更大尺寸的封装。

    如果您仍不确定哪个器件最适合、或者我可以提供任何其他澄清信息、请告知我。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的建议,这是非常有用的!

    祝你一切顺利。

    Qianru