请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好:
我的客户需要使用 BQ76952进行双端口电路设计、但官方没有找到全双端口解决方案的电路图、所以我想问是否有更新的原理图供我们参考。 在官网上、演示板的原理图中还有一些地方需要改进。
另外,你是否有最新的应用手册,一个在官方网站上是比较老的,谢谢! ! !
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
为了确认一下、您的意思是客户希望在其应用中使用单独的 CHG 和 DSG 路径? 如果是这样,我们有一个有用的应用手册,您可以参考: 并行路径与 BQ769x2电池监视器
TI.com 上的所有文档都是最新版本、通常只有在需要变更时才会进行修订。 TI.com 上相应的产品文件夹中会发布任何修订版本。
此致!
-Luis Torres