您好!
我们将使用 TPS65988作为定制 PCB/Linux 主机上的两个端口的 USB PD 控制器。
PDO - 5V/3A 和15V/3A。
当用作数据角色=主机、电源角色=源时、它们按预期工作。 只锁定为拉电流、因为我们不允许/支持灌电流。
问题是、我们希望能够至少将其中一个端口用作"供电设备"。 (数据角色=器件、电源角色=供电方)。
我们已经成功实现了这一操作(包括数据角色交换等)、但只有在连接 Android 设备时(我们会收到到 Android 设备的快速充电/15V、且 OTG 配置的端口会暴露"模拟/假 USB 记忆棒"和 Linux 主机的以太网接口。 简单来说-我们可以模仿 Android 设备的以太网适配器/USB 大容量存储器器件、同时为连接的设备充电。
但是、我们还没有成功使用任何其他类型的器件(已测试:IOS、MacOS、Windows、Ubuntu)。
那么、在 TPS65988的配置中或任何其他"指南"中、是否有任何需要注意的特殊事项-我很乐意收到它们。