This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:配置/使用 TPS65988端口作为供电设备

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229058/tps65988-configuring-using-tps65988-port-as-sourcing-device

器件型号:TPS65988

您好!

我们将使用 TPS65988作为定制 PCB/Linux 主机上的两个端口的 USB PD 控制器。

PDO - 5V/3A 和15V/3A。

当用作数据角色=主机、电源角色=源时、它们按预期工作。 只锁定为拉电流、因为我们不允许/支持灌电流。

问题是、我们希望能够至少将其中一个端口用作"供电设备"。 (数据角色=器件、电源角色=供电方)。

我们已经成功实现了这一操作(包括数据角色交换等)、但只有在连接 Android 设备时(我们会收到到 Android 设备的快速充电/15V、且 OTG 配置的端口会暴露"模拟/假 USB 记忆棒"和 Linux 主机的以太网接口。 简单来说-我们可以模仿 Android 设备的以太网适配器/USB 大容量存储器器件、同时为连接的设备充电。

但是、我们还没有成功使用任何其他类型的器件(已测试:IOS、MacOS、Windows、Ubuntu)。

那么、在 TPS65988的配置中或任何其他"指南"中、是否有任何需要注意的特殊事项-我很乐意收到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供两种情况的 PD 日志:

    1-连接到 Android 设备时的 PD 日志

    2-在连接到其他设备时记录 PD 日志

    您还能提供您的项目文件吗?

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的答复。

    您能否指定"PD 日志"-您是否对如何获取它有一个简短的描述-我会尽我所能为您获取它。

    请参阅随附的工程文件。

    e2e.ti.com/.../tps65988_2D00_adv.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:  

    PD 日志是从使用 USB 电力输送分析仪获得的。 它通常是一个 用于在 USB Type-C 连接器上记录电力输送协议流量的小型适配器。 它在线连接两个 Type-C 产品、并被动捕获它们之间 CC1和 CC2信号上的所有通信。 您手头是否有此资料?  

    感谢您提供项目文件。 我会进行审查并提供反馈。  

    此致、  

    Aya