This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:平均模型是 n、#39、t posted、但 Webench 计算了波特图、我还能得到一个平均模型的副本吗?

Guru**** 2520900 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR33630ARNXEVM, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224671/lmr33630-average-model-isn-t-posted-but-webench-computes-the-bode-plot-can-i-still-get-a-copy-of-the-average-model

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、、

我注意到、在 LMR33630ADDAR 上运行 Webench、可以让其生成一个平均值模型、从而准确估算增益/相位裕度。 但我只能从产品页面下载瞬态香料模型、而 Webench 中不提供 TINA-TI 导出功能。  

TI 团队中有人是否愿意给我一份用于仿真的普通模型的副本?  

有人能解释一下为什么这不是一个选项吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以使用随附的信息构建模型。

    请记住、这些信息归 TI 所有。

    此外、器件参数和温度的正常变化会导致之间的结果差异

    工作台和仿真。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LMR33630_5F00_loop.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢响应、我使用这些数据创建了一个模型、但我的理解有限。 到目前为止、我的结果不匹配、如下图所示。
    对如何改进模型有什么建议? (或者是否有可以构建的参考模型?)    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉耽误你的时间。

    请使用、按照随附的图中所示设置您的仿真  

    参数值如图中所示。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新的信息、我认为已经有所帮助、因为当运行瞬态仿真时、仿真会调节到5V。 但是、我仍然无法对电路进行有意义的交流分析。  

    我设置电路的目的是镜像 LMR33630ARNXEVM 评估板、以便我可以复查结果。  

    如图中所示、就增益和相位而言、我的仿真仍处于关闭状态。 有任何关于如何进一步细化的提示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    R4的计算方式有误。  它的大小应为5.5欧姆。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新模型以使用正确的 Ro 值、并像在 Webench 设计工具中那样放置交流信号源、我将获得以下结果:  
    -增益似乎是正确的,但相位远远偏离预测值和测量值(见附图)。

    是否有关于如何使相位数据更精确的建议? 或者、这只是我们一直使用的一阶模型的局限性吗?

    -这种模式之所以对我们的工作至关重要,是因为我们需要一种能够为 我们的设计实现超低 EMI 的部件。 输入和输出滤波器的使用对于满足设计标准至关重要、但是、我们需要一个坚实的模型来构建。 我们有点纠结、因为该部件具有非常好的性能、并且是适合我们用例的理想选择、但是、我们需要在构建滤波器时以此模型来构建。 使用平均模型的其他器件对我们来说效果不是很好。  

    https://imgur.com/a/p3bEREK

    是否有可能获得 Webench 直接使用的模型? 我们很乐意签署任何种类的 NDA 或发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能告诉我您的模型距离 Webench 有多近吗?

    我会和我们的 Webench 团队讨论、看看是否有普通模型可用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的耐心。

    我已经联系了我们的 Webench 团队、他们正在努力获取平均模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将模型连接在这里。

    以及我们 Webench 团队的响应。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢

    很抱歉耽误你的时间。 我附上了 LMR33630-SOIC 的平均网表模型(LMR33630A-SOIC_AVG.txt)。

    请注意、 WEBENCH 中使用的平均模型是一个网表、它从模板派生而来。 由于这是一个 IC 网表、所以 您需要手动配置外部组件。 为了方便使用,我还 附加了 LMR33630_PSpice.cir 文件,该文件可以直接运行到 AMS 仿真器中。 请根据您的要求更换外部组件。

    e2e.ti.com/.../LMR33630_5F00_PSpice.cir

    e2e.ti.com/.../LMR33630A_2D00_SOIC_5F00_AVG.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的模特! 这很好。

    它需要花费一些努力才能在我的 SPICE 软件(LTSpice 和 Tina)中正常工作、因为我需要:
    -将参考模型从实际模型中分离出来,(从第214行开始)以使模型运行
    -为了确保该模型使用相同的 ESR/ESL 和电容器降额值、以获得与参考设计相同的相位/增益裕度值。

    从那时起、它就表现良好、并对我们的设计工作提供了巨大帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很高兴我们能提供帮助。

    谢谢