主题中讨论的其他器件:Tina-TI、、
我注意到、在 LMR33630ADDAR 上运行 Webench、可以让其生成一个平均值模型、从而准确估算增益/相位裕度。 但我只能从产品页面下载瞬态香料模型、而 Webench 中不提供 TINA-TI 导出功能。
TI 团队中有人是否愿意给我一份用于仿真的普通模型的副本?
或
有人能解释一下为什么这不是一个选项吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到、在 LMR33630ADDAR 上运行 Webench、可以让其生成一个平均值模型、从而准确估算增益/相位裕度。 但我只能从产品页面下载瞬态香料模型、而 Webench 中不提供 TINA-TI 导出功能。
TI 团队中有人是否愿意给我一份用于仿真的普通模型的副本?
或
有人能解释一下为什么这不是一个选项吗?
你好
您可以使用随附的信息构建模型。
请记住、这些信息归 TI 所有。
此外、器件参数和温度的正常变化会导致之间的结果差异
工作台和仿真。
谢谢
更新模型以使用正确的 Ro 值、并像在 Webench 设计工具中那样放置交流信号源、我将获得以下结果:
-增益似乎是正确的,但相位远远偏离预测值和测量值(见附图)。
是否有关于如何使相位数据更精确的建议? 或者、这只是我们一直使用的一阶模型的局限性吗?
-这种模式之所以对我们的工作至关重要,是因为我们需要一种能够为 我们的设计实现超低 EMI 的部件。 输入和输出滤波器的使用对于满足设计标准至关重要、但是、我们需要一个坚实的模型来构建。 我们有点纠结、因为该部件具有非常好的性能、并且是适合我们用例的理想选择、但是、我们需要在构建滤波器时以此模型来构建。 使用平均模型的其他器件对我们来说效果不是很好。
https://imgur.com/a/p3bEREK
是否有可能获得 Webench 直接使用的模型? 我们很乐意签署任何种类的 NDA 或发布
你好
我将模型连接在这里。
以及我们 Webench 团队的响应。
我希望这对您有所帮助。
谢谢
很抱歉耽误你的时间。 我附上了 LMR33630-SOIC 的平均网表模型(LMR33630A-SOIC_AVG.txt)。
请注意、 WEBENCH 中使用的平均模型是一个网表、它从模板派生而来。 由于这是一个 IC 网表、所以 您需要手动配置外部组件。 为了方便使用,我还 附加了 LMR33630_PSpice.cir 文件,该文件可以直接运行到 AMS 仿真器中。 请根据您的要求更换外部组件。