This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TI TUSB1044原理图审阅

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217451/tusb1044-tusb1044-schematic-review-with-ti

器件型号:TUSB1044

大家好、  

祝您度过美好的一天!

我们将对基于 Intel Alder lake 的项目使用 TUSB1044 USB 转接驱动器。 当我们希望在 type c 端口上运行显示屏时、请在您身边帮助查看原理图、因此也请从该角度查看。

我已附上原理图供您审阅、请查看一次并与我们分享您的宝贵反馈。  

e2e.ti.com/.../VVDN_5F00_TUSB1044_5F00_SCH_5F00_REVIEW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请确保 DTX1/2与0.1uF 或0.22uF 交流耦合

    2. DRX1/2可以选择与0.33uF 交流耦合

    3.请确保 Type-C 上有 ESD 保护  

    SBU 应连接到 Type-C 连接器、而不是 PD 控制器

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    祝您度过美好的一天!

    非常感谢您的答复。

    我在这里分享了更新后的设计文件、其中包含了完整的部分。 请仔细查看连接到 TUSB1044RNQR 的所有部分、并检查默认设置、以便也使用此 type c 连接器运行显示器。

    e2e.ti.com/.../VVDN_5F00_Updated_5F00_Schematic_5F00_For_5F00_Review_5F00_210423.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要 SBU 到达 PD 控制器? 否则原理图看起来正常。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这话什么意思?(您是否需要 SBU 到达 PD 控制器?) 您能解释一下吗?

    如果我们不向 PD 控制器提供 SBU 引脚、它会产生任何问题? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044将处理 SBU/AUX 开关、为什么在原理图中将 SBU 连接到 PD 控制器? 我要确保 TUSB1044或 PD 处理 SBU/AUX 切换、但不能同时处理两者。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果我们可以使用没有安装选项的0欧姆电阻器,那么这是可以的吗?

    转接驱动器具有 I2C 接口、该接口是通过 PD 控制器进行控制的、因此这种切换由 PD 控制器处理、并协助解决软件问题、或者是否有任何相关的硬件配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 SBU1/2上使用0欧姆电阻来选择在 TUSB1044和 PD 控制器之间进行 SBU/AUX 切换。

    对于 TUSB1044、SBU/AUX 开关可使用 CTL0和 CTL1引脚、如下所示:处于 GPIO 模式时、

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    1.我们将使用 CTL0和 FLIP 进行转接驱动器和 PD 控制器之间的 I2C 通信、因此我们将如何控制这一点。

    2.我们想使用带有 ALT 模式功能的 C 型,那么我们将如何使用它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044 I2C_EN 需要拉高才能启用其 I2C 模式。 在 I2C 模式下,TUSB1044是一个 I2C 器件,假设 PD 控制器可以提供 I2C 控制器功能,则 FLIP 变为 SCL 而 CTL0变为 SDA。

    PD 控制器通过 CC1和 CC2协商具有交替模式功能的 USB Type C。

    由于您使用的是 Cypress PD 控制器、因此请联系 Cypress、以了解如何启用 I2C 控制器功能和 USB Type C Alt 模式实现。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    因此、如果我们在 TUSB1044中使用 I2C 通信、以便我们 无法在带转接驱动器的 AUX/SBU 时使用开关。 PD 控制器仅需从 SW 侧来处理这一问题。 我的理解是否正确 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过寄存器0x0A 中的 FLIPSEL 和 CTLSEL1位或寄存器0x13中的 AUX_SBU_OVR 位、在 I2C 模式下控制 TUSB1044 AUX/SBU 开关。

    谢谢

    大卫