大家好、
祝您度过美好的一天!
我们将对基于 Intel Alder lake 的项目使用 TUSB1044 USB 转接驱动器。 当我们希望在 type c 端口上运行显示屏时、请在您身边帮助查看原理图、因此也请从该角度查看。
我已附上原理图供您审阅、请查看一次并与我们分享您的宝贵反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
祝您度过美好的一天!
非常感谢您的答复。
我在这里分享了更新后的设计文件、其中包含了完整的部分。 请仔细查看连接到 TUSB1044RNQR 的所有部分、并检查默认设置、以便也使用此 type c 连接器运行显示器。
e2e.ti.com/.../VVDN_5F00_Updated_5F00_Schematic_5F00_For_5F00_Review_5F00_210423.pdf
您好!
TUSB1044 I2C_EN 需要拉高才能启用其 I2C 模式。 在 I2C 模式下,TUSB1044是一个 I2C 器件,假设 PD 控制器可以提供 I2C 控制器功能,则 FLIP 变为 SCL 而 CTL0变为 SDA。
PD 控制器通过 CC1和 CC2协商具有交替模式功能的 USB Type C。
由于您使用的是 Cypress PD 控制器、因此请联系 Cypress、以了解如何启用 I2C 控制器功能和 USB Type C Alt 模式实现。
谢谢
大卫