This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:最大负载的计算方法

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221292/lm5180-the-calculation-method-of-max-load

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件:LM5181

你好。

您能否告诉我最大负载(7W)的计算方法?

我想知道为什么  输出电压上的峰值充电发生在最大负载的5%中。

此致、

miyata.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyata!

    它基于峰值初级电流。 该器件具有峰值初级电流限制。

    我建议利用以下设计计算器、将您的设计可实现的最大负载电流可视化。 如果您发现电流过低、我们也会提供其他一些产品。

    在任何情况下、请通过以下链接填写设计计算器并与我分享以便进行查看。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc218

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck 先生

    感谢您的答复。

    我共享设计表。

    我还有一个问题。

    请告诉我计算方法。

    1.关于第3步:输入和输出电容器

      为什么 Output1和 Output2中的最小输出电容 是不同的?

      Output1和 Output2中的最大负载相同。   

    关于步骤7:输入和输出电容器

      为什么 Output1和 Output2中的 Rdmy1和 Rdmy2 是不同的?

      Output1和 Output2中的最大负载相同。

      

    关于步骤7:输入和输出电容器

    如何计算 Rdmy 值?

    4.最大负载的变化程度如何?

      我认为最大负载的这种变化取决于电流限制的容差(1.23A~1.73A)。

      对吗?

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Output1和 output2中的最小输出电容 与 output2中的最小输出电容不同?

    它们或多或少是相同的。 4.7uF 与5uF 这可能是计算中的四舍五入差异。  

      为什么 Output1和 output2中的 Rdmy1和 Rdmy2 是不同的?

    最小负载电流不同  

    4.最大负载的变化程度如何?

    [/报价]

    是的、峰值初级电流将限制最大负载电流。 当然、必须使用最佳工程判断、因为它们是该参数的范围。 在无法获得足够输出功率的情况下、我们提供了此器件的更高功率版本(LM5181)。 此外、您还可以操纵匝数比以提高输出负载能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck San

    感谢您的大力支持!

    我明白了。

    此致、

    Miyata.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!