请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54519 您好!
我们采用 TPS54519RTER 设计了一款降压转换器、其详细信息如下。
VIN = 5V
VOUT = 1.8V/2A
我想知道降压转换器的负载和线路调节。 在实验室中、我尝试了以下实验。

读数如下所示。
| 恒定电流 模式 | 实际输出读数 | |
| 负载设置为直流电子负载 | 电压 | 电流 |
| 没有负载 | 1.8V | 不适用 |
| 0.1. | 1.7752. | 0.099 |
| 0.2. | 1.7483. | 0.198 |
| 0.3. | 1.721. | 0.298. |
| 0.4. | 1.6934. | 0.398. |
| 0.5. | 1.6662. | 0.498 |
| 0.6. | 1.6385. | 0.598. |
| 0.7. | 1.6103. | 0.698 |
| 0.8. | 1.5822. | 0.798 |
| 0.9. | 1.5532. | 0.898 |
| 1. | 1.5241. | 0.998. |
1.我是否设置了测试设置,以确定调节是否正确?
2.为什么在我改变负载时转换器无法保持恒定的电压?
此致、
Pedaiah G.