This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:线路和负载调节

Guru**** 2510415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228641/tps54519-line-and-load-regulation

器件型号:TPS54519

您好!  

我们采用 TPS54519RTER 设计了一款降压转换器、其详细信息如下。

VIN = 5V

VOUT = 1.8V/2A

我想知道降压转换器的负载和线路调节。 在实验室中、我尝试了以下实验。

读数如下所示。

恒定电流 模式 实际输出读数
负载设置为直流电子负载 电压 电流
没有负载 1.8V 不适用
0.1. 1.7752. 0.099
0.2. 1.7483. 0.198
0.3. 1.721. 0.298.
0.4. 1.6934. 0.398.
0.5. 1.6662. 0.498
0.6. 1.6385. 0.598.
0.7. 1.6103. 0.698
0.8. 1.5822. 0.798
0.9. 1.5532. 0.898
1. 1.5241. 0.998.

1.我是否设置了测试设置,以确定调节是否正确?

2.为什么在我改变负载时转换器无法保持恒定的电压?

此致、

Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    根据您的数据、很可能您没有在 IC 对其进行调节的点(FB 电阻器的连接位置)测量输出电压。  例如、如果已经为负载提供输出电压、则需要在电路板和负载之间的导线中添加 IR 压降。  这将减少负载调节。

    您是否能够重试使用仪表测量电压、如本应用手册的图5所示?  https://www.ti.com/lit/an/slva236a/slva236a.pdf

    谢谢。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris Glaser、您好!

    是的、回答正确。

    我正在测量负载的输出。因此、它增加了 IR 压降。

    当我跨输出电容器进行测量时、我得到了适当的输出电压。

    谢谢。