This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3470A:具有额外电容的 LP3470A 可能存在的问题

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230097/lp3470a-possible-problems-for-lp3470a-with-extra-capacitance

器件型号:LP3470A
主题中讨论的其他器件:LP3470
您好! 

我想  要求 LP3470A275DBVR 的复位时间延迟。
根据 LP3470系列产品说明书第9页、连接到 SRT 端口的电容器的电容 不能高达10uF。

但是、我计划引入一个电容为33 uF 的电容器、以便 IC 产生20 s 的延迟时间。
我通过使用一个33uF 冷凝器进行了一个实验,结果似乎 是成功的 ,没有任何问题。
我想知道如果在相同的条件下继续使用此 IC、会出现哪些问题。
数据表第10页显示、当 IC 频繁开关时、复位延时时间将被缩短。
 如果您有任何其他信息、我希望获取更多信息。

谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masayuki-San:

    感谢您的提问。 对于超出数据表规格的配置、我们没有特征数据。 对于您要实现的配置、电容大于数据表建议的值、我们会看到、但不限于以下行为。

    • 由于电容更高、放电时间也变得更长、从而导致器件反应更慢。
    • 更高的电容器放电电流、最终可能会损坏器件的放电晶体管。
    • 电容值越大、数据表中的时序公式可能会变为无效。

     Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse Villanueva、

    感谢您提供周到而有益的答案。

    我的问题几乎已经解决了,因为你的三个提示。 我的实验采用 LP3470和33 uF 电容器也支持第一和第三个想法。 执行起来似乎没有什么问题。  

    然而,第二个想法仍有一些问题。 我通过在没有 Vcc1端口的 Vcc 端口上施加高达3.6V 的电压来使用该 IC、似乎有大约2mA 的电流流入 SRT 端口一段时间。  与其他端口的推荐条件相比、该电流不是非常大、但我不确保该值的有效性。

    我理解在数据表之外指定数字很困难、但如果您能展示一些注释、我想听听他们的建议。

    此致、

    松岛昌之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki-San

    从我的第二个评论来看,很难说它可能造成的损害的严重性。 由于您的电容器值与数据表中的值相差不太远、因此可能无法立即与使用33mF 电容器等器件相比观察到损坏结果。  

    Jesse