请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3470A 主题中讨论的其他器件:LP3470
您好!
我想 要求 LP3470A275DBVR 的复位时间延迟。
根据 LP3470系列产品说明书第9页、连接到 SRT 端口的电容器的电容 不能高达10uF。
但是、我计划引入一个电容为33 uF 的电容器、以便 IC 产生20 s 的延迟时间。
我通过使用一个33uF 冷凝器进行了一个实验,结果似乎 是成功的 ,没有任何问题。
我想知道如果在相同的条件下继续使用此 IC、会出现哪些问题。
数据表第10页显示、当 IC 频繁开关时、复位延时时间将被缩短。
如果您有任何其他信息、我希望获取更多信息。
谢谢你