请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B7702-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS7B7701-Q1
大家好、TI 支持团队
我对 TPS7B7702-Q1/TPS7B7701-Q1有一些疑问。
VIN=12V;
1、如果 输出 电池短路,它将进入哪种状态?禁用输出或其他?
2、如果 输出 接地短路,它将进入哪种状态?禁用输出或其他?
、 ?或短接 GND 后、恢复正常输出将直接恢复3k Ω
谢谢