This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:电池短路恢复

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1, TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230720/tps7b7702-q1-short-to-battery-recover

器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B7701-Q1

大家好、TI 支持团队

我对  TPS7B7702-Q1/TPS7B7701-Q1有一些疑问

VIN=12V;

1、如果 输出 电池短路,它将进入哪种状态?禁用输出或其他?

2、如果 输出 接地短路,它将进入哪种状态?禁用输出或其他?

、 ?或短接 GND 后、恢复正常输出将直接恢复3k Ω

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    TPS7B7702-Q1具有内置的短路保护、反向电流保护和电池短路保护:

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地短路和过热保护后、移除接地短路芯片是否会直接恢复正常输出? 或者您是否需要复位 EN 以恢复正常输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    消除短路应使输出恢复正常。 由于热关断具有15C 的迟滞窗口、因此可能会有一个时间窗口。  

    此致!  

    Edgar Acosta