This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A44:输出 CAN'无法提供足够的电流

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228665/tps7a44-output-can-t-provide-enough-current

器件型号:TPS7A44

您好!

我设计了一个采用 TPS7A4433DGQR (3、3V 固定输出)的电路。

当输入电压为20V 时、在输出电压变得 大凸点 并很快发生击穿之前、我可以在3.3V 输出上汲取高达12mA 的电流。 在60V 输入 电压下、我可以汲取高达800uA 的电流、直到发生同样的情况。

它看起来像是热关断、但表面温度不会超过35°C  

我在引脚10上得到了100nF。 引脚1上为2、2uF。 MID_OUT 未使用、并获得10uF 至 GND。 MVSEL1和 MVSEL2直接绑定到 GND。

如果我的负载非常小、一切都正常。

有人有类似的 行为吗?

感谢所有的建议和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    您能否分享 LDO 的原理图和布局? 在这些条件下的功耗不是很高、因此我预计不会发生热关断。  

    您是否还能分享您所述的波形?

    谢谢。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 希望这些图片对您有所帮助。

    在原理图中、我不确定在不使用 MID_OUT 时是否需要 C37。 在我遇到这些问题后、我添加了10uF 电容器、但它没有任何变化。

    使能信号(绿色)始终稳定在4V 左右。 当我稍微增大输入电压(黄色)时、在相同的负载下、输出(蓝色)突然变得混乱。

    感谢您的帮助。

    弗洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flo:

    谢谢。 这绝对不是散热问题;您的电路板布局绝对具有比数据表热指标更好的散热性能。 此外、波形看起来不像热关断。  

    仅供参考、MID_OUT 电容是实现稳定性所必需的。 10uF 满足 MID_OUT 所需的3xCOUT 最小电容。 您能否也使用另一个显示 VMID_OUT 的波形?  

    我注意到的另外一点是、输入端只有100nF、除非我没有看到更多。 数据表显示、需要的最小输入电容器为1uF、因此这可能是器件变得不稳定的原因。 查看用1uF 电容器替换它是否可以解决问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。  

    是否有新的数据表? 我 μF 的是"2021年11月"的那个、上面显示为0.1 μ A。

    下面是一些来自 VMID_OUT (绿色)、Vout (黄色)和 Vin (蓝色)的图片。

    我构建了五个样片板。 都  有相同问题。 猜猜这不是 IC 的问题...

    感谢您的帮助。

    弗洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我真的很抱歉。 我在将10uF 电容器焊接到 MID_OUT 时出错。 我仅通过在焊盘之间测量电容、而不是通过 IC 引脚与 GND 之间的测量来检查电容。

    现在电容器确实已经安装到位、IC 正常工作...

    很抱歉打扰您。

    此致、

    弗洛