This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:低侧 FET 开关

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230930/bq76952-low-side-fet-switching

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76920

过去、我使用的 bq76920如下配置。 不过、通过阅读 BQ76952手册、它建议使用 FET 驱动器、晶体管驱动器或 DCHG/DSG 引脚。 我假设我通过 BQ76920完成此操作的方法不适用于 BQ76952?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设我只需要通过 FET 驱动器使用 DCHG 和 DSG、而不使用 CHG 和 DSG 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正确地说、用于 BQ769x0系列的 FET 控制方法对 BQ769x2系列无效。  这是因为 BQ769x2集成了高侧 FET 驱动器、而 BQ769x0集成了低侧 FET 驱动器。  

    要通过 BQ769x2驱动低侧 FET、您需要一个外部驱动器。  同样、如果您要将高侧 FET 与 BQ769x0一起使用、则需要一个外部驱动器。  希望这对您有所帮助!

    此致!

    Andria.