请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:BQ76920、
过去、我使用的 bq76920如下配置。 不过、通过阅读 BQ76952手册、它建议使用 FET 驱动器、晶体管驱动器或 DCHG/DSG 引脚。 我假设我通过 BQ76920完成此操作的方法不适用于 BQ76952? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您正确地说、用于 BQ769x0系列的 FET 控制方法对 BQ769x2系列无效。 这是因为 BQ769x2集成了高侧 FET 驱动器、而 BQ769x0集成了低侧 FET 驱动器。
要通过 BQ769x2驱动低侧 FET、您需要一个外部驱动器。 同样、如果您要将高侧 FET 与 BQ769x0一起使用、则需要一个外部驱动器。 希望这对您有所帮助!
此致!
Andria.