This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:提高 LED 光的矩形脉冲的频率。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209189/tps92640-increase-the-frequency-of-the-rectangular-pulse-of-the-led-light

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件:TPS92641

大家好、我是 Ishibashi。

我想提高 LED 光的矩形脉冲的频率。

在我的电路中、当 C93=0.1uF 时、它的响应速度为5kHz、但不能超过此值。

当 C93=0.01uF 时、它无法正常响应。 是否有办法将其提高到50kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishibashi-San、

    1. 您能告诉我为什么要把 VR14和 R91放在那里吗?
    2. 对于三个示波器捕获、 它们对应于哪个 C93值?
    3. 您说"当 C93=0.01uF 时、它无法正常响应"是什么意思?
    4. 您的目标是获得具有清晰开/关(几乎为纯矩形)输出电流波形的50kHz PWM 调光。 对吧?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven Li。

    感谢您的答复。

    VR14和 R91用于 LED 电流偏移调整。 尤其是零点调整。


    2.波形中的 CH2是指 C93 = TP32 (LED2+)。
    3. C93=0、01uF 时的波形如下所示。 输出无法跟随频率。


    4.没错。 我希望获得至少10~20kHz 或更高、50kHz 是希望。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishibashi-San、

    1.谢谢。 我明白了。

    2.您的意思是 C93 =什么? 0.1 μ F?

    3.什么是 CH3光电探测器输出? 从外部光电探测器输出? 如何判断"输出不能跟随频率"? (您从 CH3判断吗?)

    4.您能否使用电流探头来测量流过 LED 的电流并向我展示示波器 捕获?

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven Li。

    2.波形 CH2显示 C93处的电压。
    3.波形 CH3显示了外部光电探测器的输出。 来判断它是否稳定。 我使用818-SL/DB (由 Newport 制造)。
    4.我没有电流探头。 你有没有其他办法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishibashi-San、

    感谢您提供信息。

    4、将 TP33探头,向我展示 示波器 捕获。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven Li。

    TP33的波形如下。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishibashi-San、

    明白了。 我在商务旅行两天。 请预计会有一些延迟。 感谢您的理解。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven Li:

    您喜欢以上内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishibashi-San、

    很抱歉耽误你的时间。 我忘记了该线程。 很抱歉。  

    今天、我将与同事讨论您的主题。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven Li:

    您的进度如何?

    你有没有得出任何结论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishibashi-San、

    很抱歉耽误你的时间。 感谢您的耐心等待。 以下是我的结论:

    • 如果您使用 UDIM 进行 PWM 调光、则由于内部结构的原因、无法获得50kHz 清晰的矩形脉冲。 电感器将禁止电流以这种快速方式变化。 这是使用功率 FET 实现的 PWM 调光中的常见限制。 (请查看数据表中的图19)
    • TPS92641中实现的并联 FET PWM 调光可以实现更高的调光频率。 那么您可以考虑使用它。
    • 我们有适合您应用并支持高 PWM 调光频率的新型器件。 如果您有兴趣、我们可以进一步讨论。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven Li:

    很抱歉这么晚才回复。

    我了解 TPS92641。 我将购买一款 EVM 评估板并在将来试用。

    另外、如果您拥有高速 IC、请介绍一下。

    此致、

    Ishibashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishibashi-San、

    不用担心。 我在此 E2E 论坛上向您发送了一个友谊申请、并附上我的电子邮件地址。 请给我发送一封电子邮件,我将在那里向您介绍更新的设备。

    Br、

    周老师