主题中讨论的其他器件:LM117
您好!
我尝试使用以下配置(取自数据表)将 LM117用作电流调节器:

我想知道是否有推荐的方法来评估电流稳压器稳定性、方法是如何制动外部反馈环路以评估相位和增益裕度。 我看到已针对电压配置进行了此分析、但未找到任何有关电流驱动器的文档。
谢谢!
Hikmat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Edgar:
首先、感谢您的快速回复。 我问您稳定性问题的原因是、我愿意在高可靠性应用中使用该稳压器、即航空级有效载荷。 在这方面、通常情况下、闭环系统必须在适当的相位裕度和增益裕度下运行。 我尤其担心的是单 粒子瞬变、其中 LM117的输出会短时间快速到达电源轨(或 GND)、从而剧烈地干扰电流调节。
我已经试图打破环路的点,你好指示我,插入一个交流电压 stiumulus:

不幸的是、我获得了一个负传递函数(V (OUT)/V (IN)):

到目前为止、生成非负波特图的唯一方法是在输出引脚之后、R1 (方案中的 R3)之前制动环路、然后插入交流电流激励、如下图所示:

然后、我计算电压 V (OUT)/V (IN)之间的比率:

问题是、我不确定获得的是正确的相位裕度和增益裕度、或者我错误地应用了稳定性分析方法。 您能对此发表评论吗?
在任何情况下、我都在搜索可以证明/保证此配置在任何情况下都是稳定的方法或语句。
再次感谢您、
Hikmat
Hikmat、您好!
感谢您分享这些信息和应用程序。
LM117及其所有系列衍生产品是我们产品系列中最旧的稳压器。 话虽如此、在恒定电流中使用此值没有出现不稳定的记录。
我们确实知道使用此电阻器来调节电压时有一些稳定性要求。
此外、我们的模型主要是行为模型、有时使用我们的 PSpice 模型捕获交流行为会不够准确。
因此、我们强烈建议在工作台设置中进行此类测量。
让我与团队讨论、看看他们是否对此主题有任何评论/建议。
此致!
Edgar Acosta