This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HV:电流驱动器相位和增益裕度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230742/lm117hv-current-driver-phase-and-gain-margin

器件型号:LM117HV
主题中讨论的其他器件:LM117

您好!

我尝试使用以下配置(取自数据表)将 LM117用作电流调节器:

 

我想知道是否有推荐的方法来评估电流稳压器稳定性、方法是如何制动外部反馈环路以评估相位和增益裕度。 我看到已针对电压配置进行了此分析、但未找到任何有关电流驱动器的文档。

谢谢!

Hikmat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hikmat、您好!  

    我目前正在研究这个。 请允许1-2个工作日、以便我进行回复。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hikmat、您好!  

    我们尚未听说过使用电流稳压器模式时有关稳定性的任何担忧。 人们很少听到这种类型的恒定电流测量。 但以类似的方式、将环路从 OUT 端拆分到 FB 端、以使用波特测量评估相位和增益裕度:

    与其在此处断开环路、不如在电阻器与 ADJ 之间断开从 R1到 ADJ 的环路。  

    为什么有兴趣在该配置中使用它来验证稳定性?

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    首先、感谢您的快速回复。 我问您稳定性问题的原因是、我愿意在高可靠性应用中使用该稳压器、即航空级有效载荷。 在这方面、通常情况下、闭环系统必须在适当的相位裕度和增益裕度下运行。 我尤其担心的是单 粒子瞬变、其中 LM117的输出会短时间快速到达电源轨(或 GND)、从而剧烈地干扰电流调节。

    我已经试图打破环路的点,你好指示我,插入一个交流电压 stiumulus:

    不幸的是、我获得了一个负传递函数(V (OUT)/V (IN))

    到目前为止、生成非负波特图的唯一方法是在输出引脚之后、R1 (方案中的 R3)之前制动环路、然后插入交流电流激励、如下图所示:

    然后、我计算电压 V (OUT)/V (IN)之间的比率:

    问题是、我不确定获得的是正确的相位裕度和增益裕度、或者我错误地应用了稳定性分析方法。 您能对此发表评论吗?

    在任何情况下、我都在搜索可以证明/保证此配置在任何情况下都是稳定的方法或语句。

    再次感谢您、

    Hikmat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hikmat、您好!  

    感谢您分享这些信息和应用程序。  

    LM117及其所有系列衍生产品是我们产品系列中最旧的稳压器。 话虽如此、在恒定电流中使用此值没有出现不稳定的记录。  

    我们确实知道使用此电阻器来调节电压时有一些稳定性要求。  

    此外、我们的模型主要是行为模型、有时使用我们的 PSpice 模型捕获交流行为会不够准确。  

    因此、我们强烈建议在工作台设置中进行此类测量。  

    让我与团队讨论、看看他们是否对此主题有任何评论/建议。  

    此致!  

    Edgar Acosta