This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:TPSM82866AA0SRDJR 设计审查和建议。

Guru**** 2505275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224317/tpsm82866a-tpsm82866aa0srdjr-design-review-and-suggestions

器件型号:TPSM82866A

对于5V 至3.3V @ 6A 的转换、我们选择了  Webench 设计工具中的 TPSM82866AA0SRDJR、因为这是我们能找到的唯一库存选项。

下面是 Webench 设计程序电路的链接:

webench.ti.com/.../139

此处仅使用输入输出电容器和 Rset 电阻器。 请查看上面的链接、如果有任何建议、请告知我们。

如果访问链接时出现问题、可以从 Webench 设计工具中获取以下代码片段。

如能尽早作出答复,将不胜感激。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是一款非常简单的器件、Webench 设计得很好。

    更高的 TPSM82866AH 器件采用引脚对引脚连接、看起来 TI.com 上有库存。  它会更高效。

    谢谢。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的评论和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我无法找到器件  TPSM82866AH。 您能分享完整的器件型号或链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM82866AA0HRDMR 是完整的器件型号。  它与其他 TPSM82864/6模块位于相同的 D/S 中。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能解释一下 VSET/MODE 引脚的工作情况吗? 在数据表中、我们观察到上电后、该引脚用作数字输入。 施加高电平可选择 PWM 模式、而低电平可选择省电模式。 请参阅数据表中的以下快照。

    根据 Webench 电源设计器电路、它将以省电模式运行。 我们是需要将其与 GPIO 连接、还是只需通过 Webench 使用的电阻器将其连接到 GND。 请联系我们。 如果您能够详细解释它、会很有帮助。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是要省电模式还是强制 PWM 模式?

    D/S 中的第8.4.4节详细介绍了这一点、以及以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaf64a/slvaf64a.pdf 

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对两者都感到困惑。 我应该使用哪一个? 哪一种方法更好? 两者有哪些优点和缺点? 我无法通过数据表理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的 VSET/MODE 引脚为高电平、可进入强制 PWM (FPWM)模式、并且即使在极轻的负载下、也能在整个负载范围内以恒定开关频率运行。 这降低了输出电压纹波、允许对噪声敏感型应用的开关频率进行简单滤波、但会降低轻负载时的效率。

    轻负载(mA)下的效率是否是您需要考虑的问题?  如果是、请使用省电模式。  如果不是这样的话、请使用 FPWM 模式。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 以我所知、您能否解释一下在高负载下省电模式比 FPWM 模式有哪些缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在重负载下工作相同。  唯一的区别是在轻负载条件下。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、使用省电模式难道不是更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPWM 模式在轻负载时提供更高、恒定的频率、因此在轻负载时提供更低的纹波。  您可以选择对您的应用更重要的一个:在轻负载时、获得更低的纹波或更高的效率。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 非常感谢您的及时响应和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    另外1个查询。

    根据 WebBench 电源设计器电路、我们已通过205K 电阻将 VSET/MODE 引脚连接到 GND。 那么、它会在省电模式下运行吗?  

    在这种情况下、我们如何实现 PWM 模式? 我们需要使用 GPIO 使引脚变为高电平还是硬上拉? 如果您能分享连接图会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件产品文件夹中、有一个应用手册对此进行了解释并显示了连接: https://www.ti.com/lit/an/slvaf64a/slvaf64a.pdf

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了... 谢谢!!