对于5V 至3.3V @ 6A 的转换、我们选择了 Webench 设计工具中的 TPSM82866AA0SRDJR、因为这是我们能找到的唯一库存选项。
下面是 Webench 设计程序电路的链接:
webench.ti.com/.../139
此处仅使用输入输出电容器和 Rset 电阻器。 请查看上面的链接、如果有任何建议、请告知我们。
如果访问链接时出现问题、可以从 Webench 设计工具中获取以下代码片段。

如能尽早作出答复,将不胜感激。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于5V 至3.3V @ 6A 的转换、我们选择了 Webench 设计工具中的 TPSM82866AA0SRDJR、因为这是我们能找到的唯一库存选项。
下面是 Webench 设计程序电路的链接:
webench.ti.com/.../139
此处仅使用输入输出电容器和 Rset 电阻器。 请查看上面的链接、如果有任何建议、请告知我们。
如果访问链接时出现问题、可以从 Webench 设计工具中获取以下代码片段。

如能尽早作出答复,将不胜感激。 谢谢
Chris、您好!
您能解释一下 VSET/MODE 引脚的工作情况吗? 在数据表中、我们观察到上电后、该引脚用作数字输入。 施加高电平可选择 PWM 模式、而低电平可选择省电模式。 请参阅数据表中的以下快照。

根据 Webench 电源设计器电路、它将以省电模式运行。 我们是需要将其与 GPIO 连接、还是只需通过 Webench 使用的电阻器将其连接到 GND。 请联系我们。 如果您能够详细解释它、会很有帮助。
非常感谢。
您好!
您是要省电模式还是强制 PWM 模式?
D/S 中的第8.4.4节详细介绍了这一点、以及以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaf64a/slvaf64a.pdf
Chris
您好!
在器件产品文件夹中、有一个应用手册对此进行了解释并显示了连接: https://www.ti.com/lit/an/slvaf64a/slvaf64a.pdf
Chris