This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:并联多个具有可调节运行状态(R 分频器)的 TPS7A84A 器件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52, TPS7A84A, TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231523/tps7a84a-paralleling-multiple-tps7a84a-devices-with-adjustable-operation-r-divider

器件型号:TPS7A84A
主题中讨论的其他器件: TPS7A57、TPS7A52

您好!

您能否提供使用可调节操作(R divider)并联多个 TPS7A84A 器件的原理图参考设计?

非常感谢、

贾斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    请询问您是否对此主题有任何疑问。  如果您想让我帮助设计您的并联 LDO、如果您向我提供您的系统要求、我可以这样做:

    下面显示了一个并联 TPS7A84A LDO 的代表性原理图。  根据数据表(请参阅 TPS7A84A 数据表中的第8.1.1.8节)、前馈电容器(C3和 C8)不是必需的、但会提供更好的性能。  TPS7A52/3/4系列 LDO 是 TPS7A84A 的下一代元件、TPS7A57 LDO 是 TPS7A52/3/4的下一代元件、供您参考。  如果您需要5A 或更低的电流、TPS7A57可在不进行任何并联的情况下为您执行该操作。  如果您需要更高的电流、TPS7A57还具有可订购的参考设计:

    可扩展、高电流、低噪声并行 LDO 参考设计

    此名义原理图中的所有值均为占位符。  您将需要使用 PARALLEL-LDO-CALC 工具来帮助您选择所需的并联 LDO 数量和镇流电阻。 其他有用的白皮书位于此处:

    针对使用镇流电阻器的并联 LDO 的综合分析和通用等式
    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    感谢您的答复。

    我希望确认 SNS 引脚保持悬空或连接到输出端。

    因为我不使用"任意输出"。 我使用数据表中的第100页等可调节操作。

    感谢您的支持。

    Br、

    贾斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    您是对的。  请勿连接 SNS 引脚。  保持 SNS 引脚悬空。

    仅供参考-我们有一些客户在并行配置中使用 TPS7A84A、因此它应该可以工作、如果您有任何其他需要、请告诉我。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    因为我需要通过可变电阻器动态调节电压。 TPS7A57可能适合我。

    TPS7A57现已上市吗?

    我无法理解 TPS7A57 偏置引脚。 如果我只将电容器接地、并且 CP_IN 引脚连接到 VIN、
    是这样吗?

    VIN=2V、Vout= 0.99-1.21V。

    非常感谢、

    贾斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Justin、

    是的、TPS7A57现已上市。 我会查看您的其他问题、并由 COB 明天回复。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Justin、

    希望数据表中的此部分有助于清除 BIAS 和 CP_IN 引脚。

    在本例中、您可以使 BIAS 引脚保持断开、并将 CP_IN 连接到 VIN。  如果您需要5A 或更低的电流、单个 LDO 应该适合您。  如果您需要超过5A 的电流、您会需要并联 TPS7A57 LDO。  有关详细信息、请参阅下面链接的参考设计、如果您有任何其他需要、请告诉我。

    可扩展、高电流、低噪声并行 LDO 参考设计

    谢谢。

    斯蒂芬