主题中讨论的其他器件: TPS7A57、TPS7A52
您好!
您能否提供使用可调节操作(R divider)并联多个 TPS7A84A 器件的原理图参考设计?
非常感谢、
贾斯汀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Justin、
请询问您是否对此主题有任何疑问。 如果您想让我帮助设计您的并联 LDO、如果您向我提供您的系统要求、我可以这样做:

下面显示了一个并联 TPS7A84A LDO 的代表性原理图。 根据数据表(请参阅 TPS7A84A 数据表中的第8.1.1.8节)、前馈电容器(C3和 C8)不是必需的、但会提供更好的性能。 TPS7A52/3/4系列 LDO 是 TPS7A84A 的下一代元件、TPS7A57 LDO 是 TPS7A52/3/4的下一代元件、供您参考。 如果您需要5A 或更低的电流、TPS7A57可在不进行任何并联的情况下为您执行该操作。 如果您需要更高的电流、TPS7A57还具有可订购的参考设计:
此名义原理图中的所有值均为占位符。 您将需要使用 PARALLEL-LDO-CALC 工具来帮助您选择所需的并联 LDO 数量和镇流电阻。 其他有用的白皮书位于此处:
针对使用镇流电阻器的并联 LDO 的综合分析和通用等式
使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计

谢谢。
斯蒂芬
你好、Justin、
希望数据表中的此部分有助于清除 BIAS 和 CP_IN 引脚。

在本例中、您可以使 BIAS 引脚保持断开、并将 CP_IN 连接到 VIN。 如果您需要5A 或更低的电流、单个 LDO 应该适合您。 如果您需要超过5A 的电流、您会需要并联 TPS7A57 LDO。 有关详细信息、请参阅下面链接的参考设计、如果您有任何其他需要、请告诉我。
谢谢。
斯蒂芬