This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PFC

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232999/ucc28070-pfc

器件型号:UCC28070

我们设计了两相 PFC 级、后跟半桥开关模式电源。

频率为100KHz、每相250 uH 线圈、380V 输出上4、950mfd

通过自行测试 PFC、我们可以在 PF 0f >0.95时从其消耗超过2Kw 的功率。

使用 IGBT 作为开关器件、每个相位有2个并联、带有图腾柱驱动器。

380V 保持至最大功率。

问题是、在测量使用开关模式电源供电的放大器的 THD 时、PFC 会干扰我们的 Audio Precision。

UCC28070的所有相关值均取自电子表格、其中已针对输出电压、频率、死区时间进行了更改

由线性电源驱动时、放大器的 THD 为0.001-0.002%、但仅激活 PFC (SMPS 通过移除保险丝来关闭)

并且仍然使用外置线性电源、THD 上升了10倍以上。

4层 PCB、根据需要采用开尔文连接。

通过 PFC + SMPS 运行放大器会进一步提高 THD。

通过使用另一个 PFC 电源及其 PFC 来馈送板载半桥 SMPS、可以略微降低 THD。

我能够通过电子邮件发送原理图。

已尝试在每个指示器上使用波纹转向绕组、对 THD 没有影响。

此致

斯蒂芬·曼茨

ZED 音频

Email: SMM@zedaudiocorp,com

电话805 499 5559 PST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stephen

    感谢您对 UCC28070的查询。

     EVM 器件的 THD 在满载(265V)条件下约为8%、在115V 条件下约为5%。 我不确定您实际瞄准的目标是多少、因为您会期望 THD 数字接近5%。  基于电阻器的解决方案将有助于进一步降低至5%以下。   如果您正在将 VinAC 馈送到二极管整流器之后、则可以考虑从整流器之前向它馈送。 您将为此额外需要两个二极管。 请将原理图和波形(输入电流/电压)发送至 harish.ramakrishnan@ti.com 、看看我们是否可以提供任何改进。

    此致、

    哈里什