Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
我们设计了两相 PFC 级、后跟半桥开关模式电源。
频率为100KHz、每相250 uH 线圈、380V 输出上4、950mfd
通过自行测试 PFC、我们可以在 PF 0f >0.95时从其消耗超过2Kw 的功率。
使用 IGBT 作为开关器件、每个相位有2个并联、带有图腾柱驱动器。
380V 保持至最大功率。
问题是、在测量使用开关模式电源供电的放大器的 THD 时、PFC 会干扰我们的 Audio Precision。
UCC28070的所有相关值均取自电子表格、其中已针对输出电压、频率、死区时间进行了更改
由线性电源驱动时、放大器的 THD 为0.001-0.002%、但仅激活 PFC (SMPS 通过移除保险丝来关闭)
并且仍然使用外置线性电源、THD 上升了10倍以上。
4层 PCB、根据需要采用开尔文连接。
通过 PFC + SMPS 运行放大器会进一步提高 THD。
通过使用另一个 PFC 电源及其 PFC 来馈送板载半桥 SMPS、可以略微降低 THD。
我能够通过电子邮件发送原理图。
已尝试在每个指示器上使用波纹转向绕组、对 THD 没有影响。
此致
斯蒂芬·曼茨
ZED 音频
Email: SMM@zedaudiocorp,com
电话805 499 5559 PST