This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:如何评估最大容性负载

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228168/tps62a02-how-to-evaluate-maximum-capacitive-load

器件型号:TPS62A02

在 TPS62A02DRLR 数据表中、我看到以下陈述:

如表9-3所述、TPS62A0x μF 由 μF μ F 至47 μ F 的输出电容器供电运行。

我想使用 TPS62A02DRLR 为需要多个去耦电容器的 IC 供电。  这总共可能代表大约500 μ F。  我的 IC 的去耦电容器是否会影响 TPS62A0x 直流/直流稳压器上的滤波电容器。  如果需要、我可以在 IC 上放置的最大去耦电容器数量是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何放置输出电容器? 它是靠近 IC 还是远离 IC?

    终端应用是什么? 您的应用是否会承受可变负载?

    请告诉我、谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sneha:

    负载将靠近 TPS62A02。 将在1G 以太网的传输系统中使用电源。  BW 会在1G 上发生变化、因此它可能会影响负载。

    一个  TPS62A02将为小型 FPGA 供电、另一个 A 将为1G 以太网 PHY 供电。  我还计划使用 TPS62A02 将5.5V 转换为3.3V。  3.3V 将提供两个 TPS62A02 以生成1.1V 和1.2V。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您提供更多详细信息。 是否要为所有三个电源轨添加500uF 输出电容器?

    根据我们设计团队提供的数据、高达75uF 的输出电容在稳定性方面应该很好。 但是、我们尚未检查是否超过80uF。  

    我建议您添加更多的输出电容器、请在应用中执行环路稳定性测试、并验证增益裕度和相位裕度。  请参阅此应用手册: https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Bode_100/ApplicationNotes/DC_DC_Stability/App_Note_DC_DC_Stability_V3_3.pdf

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您还有其他问题吗? 如果没有、请关闭此主题。  

    谢谢!

    此致

    Sneha