在 TPS62A02DRLR 数据表中、我看到以下陈述:
如表9-3所述、TPS62A0x μF 由 μF μ F 至47 μ F 的输出电容器供电运行。
我想使用 TPS62A02DRLR 为需要多个去耦电容器的 IC 供电。 这总共可能代表大约500 μ F。 我的 IC 的去耦电容器是否会影响 TPS62A0x 直流/直流稳压器上的滤波电容器。 如果需要、我可以在 IC 上放置的最大去耦电容器数量是多少?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TPS62A02DRLR 数据表中、我看到以下陈述:
如表9-3所述、TPS62A0x μF 由 μF μ F 至47 μ F 的输出电容器供电运行。
我想使用 TPS62A02DRLR 为需要多个去耦电容器的 IC 供电。 这总共可能代表大约500 μ F。 我的 IC 的去耦电容器是否会影响 TPS62A0x 直流/直流稳压器上的滤波电容器。 如果需要、我可以在 IC 上放置的最大去耦电容器数量是多少?
此致
尊敬的 Charles:
感谢您提供更多详细信息。 是否要为所有三个电源轨添加500uF 输出电容器?
根据我们设计团队提供的数据、高达75uF 的输出电容在稳定性方面应该很好。 但是、我们尚未检查是否超过80uF。
我建议您添加更多的输出电容器、请在应用中执行环路稳定性测试、并验证增益裕度和相位裕度。 请参阅此应用手册: https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Bode_100/ApplicationNotes/DC_DC_Stability/App_Note_DC_DC_Stability_V3_3.pdf
谢谢!
此致
Sneha