This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:关于 CSS 的原理图审阅和问题

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232718/tps7a74-schematic-review-and-question-on-css

器件型号:TPS7A74

嗨、团队,

您可以帮助查看原理图、我在这里有2个问题:

1、 SS 引脚上的电容大于15nF 的风险是什么? 请您澄清一下。


2 μ F 我,一个接地电容器有助于减少噪声。 但是、从 Vout 到 FB 的电容器起着什么作用、建议添加它吗?

F1,5V 至3.3V / 0.14A,TA=105℃

,,3.3V 至0.8V/0.14A℃TA=105 μ A

F3,3.3V 至1.8V/0.546A,TA=105 μ℃

此致、
海亮