嗨、团队,
您可以帮助查看原理图、我在这里有2个问题:
1、 SS 引脚上的电容大于15nF 的风险是什么? 请您澄清一下。

2 μ F 我,一个接地电容器有助于减少噪声。 但是、从 Vout 到 FB 的电容器起着什么作用、建议添加它吗?
F1,5V 至3.3V / 0.14A,TA=105℃

,,3.3V 至0.8V/0.14A℃TA=105 μ A

F3,3.3V 至1.8V/0.546A,TA=105 μ℃

此致、
海亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
您可以帮助查看原理图、我在这里有2个问题:
1、 SS 引脚上的电容大于15nF 的风险是什么? 请您澄清一下。

2 μ F 我,一个接地电容器有助于减少噪声。 但是、从 Vout 到 FB 的电容器起着什么作用、建议添加它吗?
F1,5V 至3.3V / 0.14A,TA=105℃

,,3.3V 至0.8V/0.14A℃TA=105 μ A

F3,3.3V 至1.8V/0.546A,TA=105 μ℃

此致、
海亮
您好、Hailiang:
1.
这条语句的意思是值大于15nF 的 ss 电容器会导致器件的导通速度变慢、因为这样就是预期。 但是、某些客户也会快速切换 EN 引脚、而对于这种切换、LDO 也希望快速导通和关断、 但如果使用较大的 nR/ss 电容器、则此电容器的放电和充电会减慢开启和关闭的速率、以至于在 EN 引脚切换回关闭状态导致该输入信号之前、EN 引脚上的快速切换可能实际上无法使器件导通 这是不理想的。 为了保持高频 EN 开关应用的信号完整性、建议使用以下15nF 的电容
2.
所有原理图均已正确连接、无源器件的尺寸也适合各自的输出电压选项。
F3
此致、
John